Schmalz

Manipulación manual • Madera • Tableros de madera • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la alimentación rápida y exacta de máquinas de mecanizado de madera con CNC

Paralelamente a la adquisición de una moderna máquina de mecanizado de madera con CNC, se debía regular óptimamente el transporte logístico hasta el punto de alimentación. Se deben transportar planchas de madera y piezas de muebles con un peso de hasta 70 kg. Pensando en la salud de los empleados y con el objetivo de que una sola persona pudiera realizar el trabajo, la empresa decidió adquirir un sistema de manipulación por vacío de Schmalz.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo, con la ventosa doble utilizada aquí, ofrece la flexible posibilidad de cargar y descargar la máquina de mecanizado CNC con planchas de madera y componentes de muebles. El travesaño se puede ajustar sin etapas, lo que permite ajustar individualmente las dos ventosas a la forma correspondiente de la madera. La carga se baja con el movimiento de "Acelerar" y se eleva con el de "Frenar". Este auxiliar de elevación ofrece así funciones similares a las del mango de una motocicleta y hace la manipulación rápida y precisa. En combinación con la pluma giratoria de columna SK, el trabajo lo puede realizar una sola persona que, además, puede trabajar ergonómicamente a cualquier altura.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta