Schmalz

Manipulation manuelle • Bois • Panneaux de bois • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour le chargement rapide et précis de machines d'usinage du bois à commande CNC

Parallèlement à l'acquisition d'une machine moderne d'usinage du bois à commande CNC, le transport logistique vers la station de chargement devait être optimisé. Des panneaux en bois et pièces de meubles pesant jusqu'à 70 kg devaient être transportés. Afin de préserver la santé des collaborateurs et d'organiser le travail pour qu'il puisse être réalisé par une seule personne, l'entreprise se décida à acquérir un système de manipulation par le vide de Schmalz.

Grâce à la ventouse double utilisée ici, le tube de levage par le vide JumboErgo assure un chargement et un déchargement flexibles de la machine d'usinage CNC avec des panneaux de bois et des parties de meubles. La traverse réglable en continu permet d'adapter individuellement les deux ventouses à la forme de bois correspondante. L'abaissement de la charge est réalisé en « mettant les gaz », le levage de la charge en « enlevant les gaz ». L'aide au levage offre ainsi des fonctions semblables à une poignée de moto et permet une manipulation rapide et précise. En liaison avec la potence pivotante sur colonne SK, le travail peut être réalisé par une seule personne qui, de plus, bénéficie de conditions de travail ergonomiques à chaque hauteur de travail.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier