Vakuum-Hebegeräte
- Lasten mit mehreren Tonnen ergonomisch und sicher bewegen
- Basismodul, Bedienelement, Lasttraversen und Saugplatten konfigurierbar
- Heben und Senken der Last mittels Kettenzug
Als Vakuumheber werden Geräte im Bereich der Handhabung bezeichnet, die Lasten mithilfe von Vakuum heben, bewegen und wieder absetzen können. Vakuumheber von Schmalz werden in die beiden Produktgruppen Vakuum-Schlauchheber Jumbo und Vakuum-Hebegeräte VacuMaster untergliedert. Unsere Vakuumheber sind sehr vielseitig: der Vakuum-Schlauchheber Jumbo eignet sich für die verschiedensten Handhabungsaufgaben im Bereich der Intralogistik, während das Vakuum-Hebegerät VacuMaster in einer Vielzahl von Produktionsprozessen zum Einsatz kommt.
Ergonomie und Effizienz sind die beiden wichtigsten Ziele der Vakuumheber von Schmalz. Durch ihr intelligentes und innovatives Design unterstützen sie bei der Auslegung von ergonomischen und gesundheitsschonenden Arbeitsplätzen. Dadurch können krankheitsbedingte Ausfälle reduziert oder vermieden werden. Ein ermüdungsarmes Arbeiten, eine Steigerung der Produktivität und ein Anstieg der Arbeitsmoral können damit erzielt werden.
Vakuumheber von Schmalz kommen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Einsatz. Vakuum-Schlauchheber Jumbo helfen bei Handhabungsvorgängen mit Platten, Kartons, Säcken, Fässern, Eimern oder etwa bei der Handhabung von Passagiergepäck auf Flughäfen. Vor allem in innerbetrieblichen Logistikprozessen in Versand- und Kommissionierprozessen stoßen die Schlauchheber auf große Resonanz. Dabei heben sie Lasten von bis zu 300 kg schnell und ergonomisch.
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster von Schmalz werden insbesondere bei der Handhabung von Blechtafeln, Holz- oder Kunststoffplatten, Fässern und Fenster- oder Glasscheiben eingesetzt. Schwere Lasten von bis zu 2000 kg können mit den Hebegeräten komfortabel und sicher gehandhabt werden.
Vakuumheber von Schmalz werden in einer Vielzahl an Ausführungen angeboten. Ein besonderes Merkmal haben jedoch alle Vakuumheber gemeinsam: ihre innovative und einfache Konfigurierbarkeit garantiert, dass Sie als Kunde genau den Vakuumheber erhalten, den Sie brauchen.
Für spezielle Handhabungsaufgaben bietet Schmalz ebenso spezielle Vakuumheber an. Diese Speziallösungen basieren auf der Plattform des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster und wurden speziell für unterschiedliche Branchenanwendungen entwickelt.
Sollen große und sehr schwere Werkstücke mit einem Vakuumheber gehandhabt werden, so kommt das Vakuum-Hebegerät VacuMaster zum Einsatz. In der Standardausführung wird zwischen den Geräten VacuMaster Basic und VacuMaster Comfort unterschieden. Mit beiden Vakuumhebern können Lasten bis zu 750 kg ergonomisch und sicher gehandhabt werden. Sie unterscheiden sich durch ihre Bedienelemente: das Bedienelement des Hebegeräts VacuMaster Basic zeichnet sich durch seine umfangreiche Grundausstattung aus, die u.a. einen Motorschutzschalter und ein integriertes Vakuum-Manometer beinhaltet. Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort bietet zusätzliche Ausstattung, wie etwa eine integrierte Luftsparfunktion und ein bediensicheres Lösen der Last. Beiden Vakuumhebern gemein ist der große, in die Lasttraverse integrierte Vakuum-Speicher, der das Abfallen der Last bei einem plötzlichen Stromausfall verhindert. Außerdem beschleunigt er das Ansaugen der Last bei wiederholten Hebevorgängen.
Nicht zu verachten ist auch das umfangreiche Zubehör, das Schmalz für seine Vakuum-Hebegeräte anbietet. Der optionale schwenk- und rastbare Bedienbügel ermöglicht das Überwinden großer Höhenunterschiede und sorgt dabei für eine ergonomische Arbeitshaltung. Mit der Saugerabschaltung können bei Bedarf einzelne Saugplatten des Vakuumhebers für das Handhaben von Werkstücken mit Aussparungen abgeschaltet werden und für den Schutz vor eindringendem Wasser bei feuchten Prozessen bietet Schmalz einen wartungsfreien Wasserabscheider an.
Vakuumheber für das schnelle Heben und Bewegen von Werkstücken bis zu 300 kg in hoher Taktzahl bietet Schmalz in der Form des Vakuum-Schlauchhebers Jumbo an. Vakuum-Schlauchheber von Schmalz werden in drei Typen unterteilt: Mit dem JumboFlex werden leichte Güter bis zu 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl bewegt. Für größere Lasten bis zu 300 kg wurden der Jumbo Sprint und der JumboErgo konzipiert. Sie teilen sich einen Produktbaukasten, unterscheiden sich jedoch in den Bedieneinheiten, die perfekt auf die jeweiligen Anforderungen des Kunden abgestimmt sind. Der einem Motorrad-Gasgriff nachempfundene Drehgriff des JumboErgo lässt den Bediener Werkstücke feinfühlig und zielgenau bewegen, während der umlaufende Bügelgriff des Vakuumhebers JumboSprint das passgenaue Absetzen auf kompakte Werkstücke unterstützt.
Der Vakuumheber JumboFlex legt seinen Fokus auf größtmögliche Flexibilität. Mit der innovativen Ein-Finger-Steuerung lassen sich Werkstücke kinderleicht aufnehmen, senken und wieder lösen. Der serienmäßige Schnellwechseladapter ermöglicht es dem Bediener, zwischen verschiedenen Sauggreifern in sekundenschnelle zu wechseln. So kann der Vakuumheber in kürzester Zeit auf unterschiedliche Aufgaben vorbereitet werden.
Unterstrichen wird die Vielseitigkeit des Vakuumhebers Jumbo durch das umfangreiche Sortiment an Zubehörteilen. Die optionale Funkfernsteuerung SRC ermöglicht es dem Bediener, den Vakuum-Erzeuger in Arbeitspausen direkt am Bedienelement aus und wieder einzuschalten. So können auf Knopfdruck bis zu 40% Energie gespart werden. Mit der Schalldämmbox SBB wird der Schallpegel des Vakuum-Erzeugers auf 65 dB (A) reduziert und der Staubfilter STF verhindert die Verschmutzung des Vakuum-Erzeugers. Diese und andere Zuberhöroptionen machen den Vakuumheber Jumbo zu einem Handhabungsgerät, auf das man sich verlassen kann.
Für eine rundum ergonomische Handhabung mit dem Vakuumheber bietet Schmalz passende Kransysteme an. Die Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane wurden auf die Traglasten der Vakuumheber genau angepasst. Das modulare System erlaubt eine einfache Integration des Vakuumhebers zusammen mit dem Kransystem in Ihr Arbeitsumfeld.