Schmalz

Vakuumheber und Kransysteme für die Chemie- und Pharmaindustrie

Prozesssicheres Handhaben von Gütern in potenziellen Gefahrenzonen

Die Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigt sich mit Stoffen, die in anderen Industriezweigen wie Kunststoff-, Lebensmittel- oder Automobilindustrie weiterverarbeitet werden. Organische und anorganische Chemikalien, Düngemittel, Kunststoffe oder pharmazeutische Erzeugnisse werden hier in Fässern, Säcken oder Kanistern gelagert und stellen ständig neue Herausforderungen für die Handhabung in diesem Bereich dar.

Um eine sichere Handhabung der schwer zu greifenden Elemente realisieren zu können, bietet Schmalz Vakuum-Lösungen für verschiedenste Anwendungen im Bereich Chemie und Pharmazie. Bereits bei der Handhabung von Tonnen und Säcken ermöglichen manuelle Vakuumheber von Schmalz gesundheitsschonendes und sicheres Heben. Auch im Ex-Schutz-Bereich, wo besondere Sicherheitsvorkehrungen die Handhabung zusätzlich erschweren, sorgen Vakuumheber von Schmalz für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Produktanfrage

Materialhandhabung in der pharmazeutischen Produktion: PalPharma

Sichere und effiziente Handhabung von Säcken, Behältern und Fässern – speziell auf die besonderen Anforderungen pharmazeutischer Prozesse zugeschnitten.

Mehr über die PalPharma-Lösung erfahren

Schmalz bietet Ihnen die passende Lösung in der Chemie- und Pharmaziebranche

Klicken Sie die einzelnen Bereiche an und erfahren Sie mehr.

1
Säcke
2
Kanister und Eimer
3
Fässer
4
Ex-Schutzbereich
Säcke

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Beschädigungsfreies Greifen und Palettieren
Bei der Handhabung vom Chemikalien gilt es besonders darauf zu achten, dass in den Säcken keine Risse oder Löcher entstehen, aus denen die Stoffe austreten können. Gerade bei der Handhabung von Säcken aus empfindlichen Materialien wie Papier ermöglicht der Schlauchheber JumboSprint sicheres Heben von Lasten.

Beständigkeit gegen Chemikalien
Der Kontakt mit Salzen, Dämpfen und Chemikalien hat bei vielen Materialien zur Folge, dass sie porös werden und somit nicht mehr einsetzbar sind. Sauger von Schmalz aus speziell entwickelten Materialien sind beständig gegen Chemikalien und haben somit eine weitaus höhere Lebensdauer als andere Sauger.

Produktempfehlung für die Handhabung von Säcken

Kanister und Eimer

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Handhabung mehrer Werkstücke gleichzeitig
Um immer kürzere Takt- und Zykluszeiten realisieren zu können, müssen Handhabungsprozesse optimiert und auf ein Minimum reduziert werden. Vakuumheber von Schmalz können speziell an den Anwendungsfall angepasst werden und ermöglichen so auch die Handhabung mehrer Werkstücke gleichzeitig.

Beschädigungsfreie Handhabung
Bei der Handhabung vom Chemikalien gilt es besonders darauf zu achten, dass in den Behältnissen keine Risse oder Löcher entstehen, aus denen die Stoffe austreten können. Bei der Handhabung schwer zu greifender Behälter wie Kanister oder Eimer sorgen Vakuumheber von Schmalz für Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Beständigkeit gegen Chemikalien
Der Kontakt mit Salzen, Dämpfen und Chemikalien hat bei vielen Materialien zur Folge, dass sie porös werden und somit nicht mehr einsetzbar sind. Sauger von Schmalz aus speziell entwickelten Materialien sind beständig gegen Chemikalien und haben somit eine weitaus höhere Lebensdauer als andere Sauger.

Produktempfehlung für die Handhabung von Kanistern und Eimern

Fässer

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Schwer und unhandlich
Schwere und unhandliche Fässer können mit den Vakuumhebern von Schmalz ergonomisch bewegt werden. Die Fässer werden von oben gegriffen, dabei darf der Greifer nicht auf dem Spundloch aufsitzen.

Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien
Der Kontakt mit Ölen, Dämpfen und Chemikalien hat bei vielen Materialien zur Folge, dass sie porös und somit nichtmehr einsetzbar werden. Sauger von Schmalz aus speziell entwickelten Materialien sind beständig gegen Chemikalien und haben somit eine weitaus höhere Lebensdauer als andere Sauger.

Produktempfehlung für die Handhabung von Fässern

Ex-Schutzbereich

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Handhabung in explosionsgeschützten Bereichen
Handhabungsabläufe im Ex-Schutzbereich stellen besonders hohe Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Schmalz Hebegeräte können für die Anwendung in Ex-Zonen ausgelegt werden und sorgen somit für optimale Sicherheit bei der Handhabung. Alle leitfähigen Teile am Schlauchheber JumboSprint EX sind über einen Potenzialausgleich miteinander verbunden.

Produktempfehlung für die Handhabung im Ex-Schutzbereich

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.