Schmalz

Placas de elevación por equipo de elevación por vacío

Los elevadores por vacío para láminas de diversos materiales, como madera, chapa metálica, vidrio y piedra, son dispositivos de manipulación de materiales capaces de levantar, desplazar y depositar láminas pesadas mediante vacío. La gama de elevadores por vacío de Schmalz se divide en dos categorías: el elevador de tubos de vacío Jumbo y el elevador de elevación por vacío VacuMaster:

  • Tubo elevador por vacío Jumbo

  • Elevador por vacío VacuMaster

Encontraremos la solución adecuada para su aplicación de manipulación de láminas: la elección del equipo de elevación por vacío adecuado para su aplicación depende del peso máximo de sus piezas, así como del tipo de manipulación y alineación. En la industria maderera, los equipos de elevación por vacío garantizan una carga eficiente de los centros de mecanizado CNC o de las sierras de corte de paneles y cumplen las exigencias más altas a la hora de realizar la basculación o el volteo de piezas de trabajo, por ejemplo. A la hora de la manipulación de placas de acero o metal, las instalaciones de corte por láser CNC se cargan y descargan, y una sola persona puede mover sin esfuerzo ventanas frágiles y pesadas láminas de vidrio de forma que se eviten roturas. Los equipos de elevación por vacío también garantizan un flujo eficiente de materiales en otros sectores. Schmalz es un socio de confianza en el suministro de equipos de elevación por vacío y puentes grúa, desde dispositivos universales hasta soluciones a medida.

Encuentre su contacto

Opciones para la manipulación de materiales como la madera, la chapa, las placas de vidrio o la piedra

Elige entre diferentes equipos de elevación por vacío en función de la aplicación:

  • Las piezas de hasta 300 kg pueden trasladarse de forma rápida y eficaz con el tubo elevador por vacío Jumbo. Este dispositivo se utiliza habitualmente para piezas porosas y permeables al aire, como cajas de cartón, sacos o tableros de madera.

  • Con el elevador de vacío VacuMaster, se pueden manipular de forma ergonómica y segura cargas pesadas de hasta varias toneladas. Se utiliza a menudo para piezas lisas y herméticas, como planchas de metal y láminas de vidrio.

Tubo elevador por vacío Jumbo

Productos

Elevador por vacío VacuMaster

Productos

El sistema de grúas Schmalz adecuado para cada equipo de elevación por vacío de placas

Para garantizar una manipulación ergonómica de las chapas con el elevador de vacío, Schmalz puede ayudarte a elegir el puente grúa adecuado. Los puentes grúa de aluminio y las grúas giratorias se han adaptado con precisión a las capacidades de elevación de los elevadores de vacío. El sistema modular permite integrar fácilmente el elevador de vacío y el puente grúa en tu entorno de trabajo.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.