Schmalz

Piastre di sollevamento per sollevatori a vuoto

I sollevatori a vuoto per lastre di vari materiali, tra cui legno, lamiera, vetro e pietra, sono dispositivi utilizzati nella movimentazione dei materiali in grado di sollevare, spostare e posare lastre pesanti con l’ausilio del vuoto. La gamma di sollevatori a vuoto Schmalz si divide in due categorie: il sollevatore a tubi a vuoto Jumbo e il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster:

  • Sollevatore tubo a vuoto Jumbo

  • Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Troveremo la soluzione giusta per la vostra applicazione di movimentazione delle lastre: la scelta del sollevatore a vuoto più adatto alla vostra applicazione dipende dal peso massimo dei vostri pezzi, nonché dal tipo di handling e allineamento. Nell’industria del legno, i sollevatori a vuoto garantiscono un carico efficiente dei centri di lavorazione CNC o delle seghe circolari per pannelli e soddisfano le esigenze più elevate quando si tratta, ad esempio, di girare o invertire i pezzi. Nella movimentazione di piastre in acciaio o metalli, gli impianti di taglio laser CNC vengono caricati e scaricati, mentre finestre fragili e pesanti lastre di vetro vengono spostate senza sforzo da una sola persona, in modo da proteggerle da eventuali rotture. I sollevatori a vuoto garantiscono un flusso efficiente dei materiali anche in altri settori. Schmalz è un partner affidabile nella fornitura di sollevatori a vuoto e sistemi gru — dai dispositivi universali alle soluzioni su misura per il cliente.

Trova il tuo contatto

Soluzioni per la lavorazione di materiali quali legno, lamiera, lastre di vetro o pietra

Scegliete tra diversi sollevatori a vuoto a seconda dell'applicazione:

  • I pezzi con peso fino a 300 kg possono essere movimentati in modo rapido ed efficiente utilizzando il sollevatore tubo a vuoto Jumbo. Questo dispositivo viene solitamente utilizzato per pezzi porosi e permeabili all'aria, come scatole di cartone, sacchi o pannelli di legno.

  • Con il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster è possibile movimentare in modo ergonomico e sicuro carichi pesanti fino a diverse tonnellate. Viene spesso utilizzato per pezzi lisci e ermetici, come piastre metalliche e lastre di vetro.

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo

Prodotti

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Prodotti

Il sistema gru Schmalz più adatto per ogni sollevatore a vuoto per piastrine

Per garantire una movimentazione ergonomica delle lastre con il sollevatore a vuoto, Schmalz può aiutarvi a scegliere il sistema gru più adatto. I sistemi gru in alluminio e le gru girevoli sono stati adattati con precisione alle capacità di sollevamento dei sollevatori a vuoto. Il sistema modulare consente di integrare facilmente il sollevatore a vuoto e il sistema gru nel vostro ambiente di lavoro.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.