Schmalz

Equipo de elevación por vacío para balas de caucho virgen

Los equipos de elevación por vacío para balas de caucho virgen son dispositivos de manipulación de materiales capaces de levantar, desplazar y depositar balas pesadas de caucho virgen mediante vacío. Para la manipulación de balas de caucho virgen se utilizan tres modelos de tubos elevadores por vacío «Jumbo»:

  • Tubo elevador por vacío JumboFlex

  • Tubo elevador por vacío JumboSprint

  • Tubo elevador por vacío Jumbo Low-Stack

Una mayor eficiencia y una manipulación ergonómica son las características más importantes de los tubos elevadores por vacío de Schmalz para balas de caucho virgen. Su diseño está pensado para fomentar entornos de trabajo ergonómicos y saludables. Como resultado, se pueden reducir las bajas por enfermedad y, por lo tanto, aumentar la productividad.

Encuentre su contacto

Opciones para la manipulación de balas de caucho virgen

Elige entre diferentes equipos de elevación por vacío en función de la aplicación:

  • El tubo elevador por vacío JumboFlex le permite mover mercancías ligeras de hasta 50 kg de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos.

  • El tubo elevador por vacío JumboSprint se puede colocar de forma óptima sobre piezas compactas de hasta 300 kg, como las balas de caucho virgen.

  • El Jumbo Low-Stack de Schmalz es la solución ergonómica de manipulación ideal para recoger piezas desde posiciones bajas o para alcanzar el interior de contenedores de transporte. Se pueden manipular sin problemas piezas herméticas, como balas de caucho virgen con un peso de hasta 80 kg.

Productos de Schmalz para la manipulación de balas de caucho virgen

Los siguientes tubos elevadores por vacío «Jumbo» son adecuados para la manipulación de balas de caucho virgen:

Productos

El sistema de grúas Schmalz adecuado para cada equipo de elevación por vacío destinado a balas de caucho virgen

El sistema modular de Schmalz permite integrar perfectamente el tubo elevador por vacío en su entorno de trabajo. El tubo elevador por vacío de Schmalz para balas de caucho virgen se complementa con un puente grúa diseñado específicamente para su aplicación.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.