Schmalz

Tecnología de automatización

En la tecnología de la automatización, se utilizan sistemas artificiales o «autómatas» para automatizar procesos que antes se realizaban manualmente. Las máquinas individuales, o incluso plantas industriales completas, ejecutan un programa de forma autónoma y lo utilizan para tomar decisiones sobre el control y la regulación del proceso. Los seres humanos solo participan de forma indirecta en estos procesos de control.

Cuanto más independientes son las máquinas complejas de la intervención humana, mayor es el grado de automatización. Los avances en la adquisición de señales, el procesamiento electrónico de señales y los dispositivos inteligentes que recopilan datos de proceso y los hacen visibles contribuyen a la expansión y al diseño eficiente de la tecnología de automatización en muchos ámbitos.

El objetivo era que los procesos de producción rígidos y recurrentes fueran ejecutados, en la medida de lo posible, por máquinas y ejecutar así un aumento de la productividad. Sin embargo, los objetivos actuales son mucho más ambiciosos. Las secuencias de trabajo que implican diferentes tareas son ejecutadas por sistemas de producción flexibles con el fin de lograr una mayor eficiencia global.

La tecnología de automatización se utiliza, por ejemplo, en los procesos de producción de la industria del automóvil, así como en los procesos de manipulación y logística.

El uso de la tecnología del vacío en la tecnología de la automatización

La tecnología del vacío puede utilizarse para automatizar numerosos procesos en una amplia variedad de sectores profesionales. Desde componentes individuales hasta sistemas completos, Schmalz ofrece productos que impulsan aún más la automatización y el diseño eficiente y respetuoso con los recursos de los procesos de producción. En concreto, los productos inteligentes (Smart Field Devices), como el terminal compacto SCTSi compatible con IO-Link o el presostato VSi, aportan transparencia a los datos de proceso y permiten el mantenimiento preventivo. La reducción de los tiempos de inactividad aumenta la productividad en la tecnología de automatización.

Preparados para el futuro: productos inteligentes para la tecnología de automatización

Manipulación de datos de proceso en tiempo real

Schmalz desarrolla dispositivos de campo inteligentes que permiten utilizar los datos de proceso en tiempo real. Nuestros productos inteligentes cuentan con funciones integradas de control de energía y proceso. Recopilan e interpretan los datos y, a continuación, los ponen a disposición del usuario.

Un ejemplo es el terminal compacto SCTMi. Este terminal compacto consta de hasta 16 eyectores individuales que pueden controlarse por separado. Solo se necesita una entrada de aire comprimido y una conexión eléctrica. Todos los parámetros relevantes, como el consumo de energía y el rendimiento del sistema de vacío, pueden registrarse, supervisarse y analizarse a través de la interfaz IO-Link.

Visualización de los datos del proceso mediante la tecnología NFC

Además de la interfaz IO-Link, Schmalz ofrece una vía adicional de comunicación con los productos inteligentes mediante la tecnología NFC. Los datos de proceso se registran directamente y se transfieren de forma segura a un smartphone a través de un contacto punto a punto mediante NFC. La información sobre el dispositivo y el proceso también se puede configurar desde el smartphone.

Productos

Términos relacionados

Producción 4.0
Producción 4.0 describe la transformación del trabajo de producción hacia una fábrica inteligente. Los productos y sistemas conectados en red hacen que la producción sea más flexible y eficiente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.