Schmalz

Tecnologia dell'automazione

Nella tecnologia dell’automazione, i sistemi artificiali o “automatismi” vengono utilizzati per automatizzare processi che in precedenza venivano eseguiti manualmente. Singole macchine o persino interi impianti industriali eseguono un programma in modo autonomo e lo utilizzano per prendere decisioni relative al controllo e alla regolazione del processo. Gli esseri umani sono coinvolti solo indirettamente in questi processi di controllo.

Maggiore è l’indipendenza delle macchine complesse dall’intervento umano, maggiore è il grado di automazione. I progressi nell’acquisizione dei segnali, nell’elaborazione elettronica dei segnali e nei dispositivi intelligenti che raccolgono i dati di processo e li rendono visibili contribuiscono all’espansione e alla progettazione efficiente della tecnologia di automazione in molti settori.

L’obiettivo era quello di far eseguire, per quanto possibile, i processi di produzione rigidi e ricorrenti da parte delle macchine e di eseguire aumenti di produttività. Tuttavia, gli obiettivi sono ora ben più ambiziosi. Le sequenze di lavoro che comportano diverse attività vengono eseguite da sistemi di produzione flessibili al fine di ottenere un maggiore rendimento complessivo.

La tecnologia di automazione trova applicazione, ad esempio, nei processi produttivi dell’industria automobilistica, nonché nei processi di handling e logistica.

L'impiego della tecnologia del vuoto nella tecnologia dell'automazione

La tecnologia del vuoto può essere utilizzata per automatizzare numerosi processi in un’ampia varietà di settori industriali. Dai singoli componenti agli interi sistemi, Schmalz offre prodotti che promuovono ulteriormente l’automazione e la progettazione efficiente e attenta al risparmio delle risorse dei processi produttivi. In particolare, i prodotti intelligenti (Smart Field Devices), come il terminale compatto SCTSi compatibile con IO-Link o il pressostato per vuoto e pressione VSi, rendono trasparenti i dati di processo e consentono la manutenzione predittiva. La riduzione dei tempi di fermo aumenta la produttività nella tecnologia di automazione.

Pronti per il futuro: prodotti intelligenti per la tecnologia dell'automazione

Handling dei dati di processo in tempo reale

Schmalz sviluppa dispositivi da campo intelligenti che consentono di utilizzare i dati di processo in tempo reale. I nostri prodotti intelligenti sono dotati di funzioni integrate di controllo dell’energia e dei processi. Raccolgono e interpretano i dati, rendendoli poi visibili all’utente.

Un esempio è il terminale compatto SCTMi. Questo terminale compatto è composto da un massimo di 16 eiettori singoli, controllabili individualmente. Sono sufficienti un’unica adduzione aria compressa e un unico collegamento elettrico. Tutti i parametri rilevanti, quali il consumo di energia e le prestazioni del sistema di vuoto, possono essere registrati, monitorati e analizzati tramite l’interfaccia IO-Link.

Rendere visibili i dati del processo tramite la tecnologia NFC

Oltre all’interfaccia IO-Link, Schmalz offre un ulteriore canale di comunicazione con i prodotti intelligenti sotto forma di tecnologia NFC. I dati di processo vengono registrati direttamente e trasferiti in modo sicuro a uno smartphone tramite un contatto punto a punto utilizzando la tecnologia NFC. È inoltre possibile parametrizzare le informazioni relative al dispositivo e al processo direttamente dallo smartphone.

Prodotti

Termini correlati

Prodotto 4.0
Produzione 4.0 descrive la trasformazione del lavoro di produzione verso una fabbrica intelligente. Prodotti e sistemi collegati in rete rendono la produzione più flessibile e più efficiente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.