Schmalz

Technologia automatyzacji

W technologii automatyzacji sztuczne systemy lub "automaty" są wykorzystywane do automatyzacji procesów, które wcześniej były wykonywane ręcznie. Poszczególne maszyny lub nawet całe branże przemysłowe uruchamiają program niezależnie i wykorzystują go do podejmowania decyzji dotyczących kontroli i regulacji procesu. Ludzie są tylko pośrednio zaangażowani w te procesy kontroli.

Im bardziej złożone maszyny są niezależne od zaangażowania człowieka, tym wyższy jest stopień automatyzacji. Zaawansowane rozwiązania w zakresie akwizycji sygnałów, elektronicznego przetwarzania sygnałów i inteligentnych produktów, które zbierają dane procesowe i czynią je widocznymi, przyczyniają się do ekspansji i efektywnego projektowania technologii automatyzacji w wielu obszarach.

Celem było uzyskanie sztywnych, powtarzalnych procesów produkcyjnych wykonywanych w jak największym stopniu przez maszyny i osiągnięcie wzrostu wydajności. Obecnie jednak dążenia te są znacznie bardziej ambitne. Sekwencje pracy obejmujące różne zadania są wykonywane przez elastyczne systemy produkcyjne w celu osiągnięcia większej ogólnej sprawności.

Technologia automatyzacji jest wykorzystywana na przykład w procesach produkcyjnych w branży motoryzacyjnej, obsłudze i logistyce.

Wykorzystanie techniki podciśnieniowej w technologii automatyzacji

Technika podciśnieniowa może być wykorzystywana do automatyzacji wielu procesów w różnych branżach. Począwszy od pojedynczych części składowych, a skończywszy na całych systemach, firma Schmalz oferuje produkty, które umożliwiają zaawansowaną automatyzację i efektywne, oszczędzające zasoby projektowanie procesów produkcyjnych. W szczególności inteligentne produkty (Smart Field Devices), takie jak terminal kompaktowy SCTSi z obsługą IO-Link lub włącznik ciśnieniowy i podciśnieniowy VSi, zapewniają przejrzystość danych dotyczących procesu i umożliwiają konserwację zapobiegawczą. Ograniczenie przestojów zwiększa produktywność w technologii automatyzacji.

Przygotowani na przyszłość - inteligentne produkty dla technologii automatyzacji

Obsługa danych procesowych w czasie rzeczywistym

Firma Schmalz opracowuje inteligentne urządzenia obiektowe, które umożliwiają wykorzystanie danych procesowych w czasie rzeczywistym. Nasze inteligentne produkty posiadają zintegrowane funkcje kontroli energii i procesu. Gromadzą i interpretują dane, a następnie udostępniają je użytkownikowi.

Jednym z przykładów jest kompaktowy terminal SCTMi. Ten kompaktowy terminal składa się z maksymalnie 16 pojedynczych eżektorów, które mogą być kontrolowane indywidualnie. Wystarczy pojedyncza dostawa sprężonego powietrza i jedno połączenie elektryczne. Wszystkie istotne parametry, takie jak zużycie energii i wydajność systemu podciśnienia, mogą być rejestrowane, monitorowane i analizowane za pośrednictwem interfejsu IO-Link.

Uwidocznienie danych procesu za pomocą technologii NFC

Oprócz interfejsu IO-Link firma Schmalz zapewnia dodatkowy środek komunikacji z inteligentnymi produktami w postaci technologii NFC. Dane dotyczące procesu są rejestrowane bezpośrednio i bezpiecznie przesyłane do smartfona za pośrednictwem połączenia punkt-punkt z wykorzystaniem technologii NFC. Urządzenie i informacje o procesie mogą być również parametryzowane na smartfonie.

Produkty

Powiązane pojęcia

Produkt 4.0
Produkcja 4.0 opisuje transformację pracy produkcyjnej w kierunku inteligentnej fabryki. Połączone w sieć produkty i systemy sprawiają, że produkcja staje się bardziej elastyczna i efektywna.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.