Schmalz

Manipulación manual • • • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Elevador de tubos por vacío JumboErgo: carga eficiente de centros de mecanizado CNC

Un fabricante de puertas suizo produce y comercializa puertas de madera de alta calidad. En la producción parcialmente automatizada, las pesadas planchas de madera bruta se deben reubicar manualmente en diversos pasos de proceso, para lo que se necesitan hasta dos empleados. Para cuidar a largo plazo la salud de los empleados y diseñar el proceso de forma más eficiente y ergonómica, la empresa decidió adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo está equipado con un elemento de control ergonómico y un asa de manejo intuitiva. El asa de manejo permite al operador levantar y bajar la pieza.

El elevador de tubo de vacío está equipado con una flexible una ventosa cuádruple. Para conseguir la máxima flexibilidad posible, las ventosas se pueden desplazar en el raíl transversal y ajustarse así al tamaño de la pieza. Además, el tubo de elevación por vacío está equipado con una unidad de basculación opcional. Cuando es necesario, las piezas se pueden bascular 90° para continuar su procesamiento.

Con el tubo de elevación por vacío de Schmalz, este paso del proceso se ha podido diseñar más ergonómicamente y, sobre todo, con más cuidado para la salud.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta