Schmalz

Manuelle Handhabung • • • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo: effiziente Beladung von CNC-Bearbeitungszentren

Ein Schweizer Türenhersteller produziert und vertreibt hochwertige Türen aus Holz. In der teilautomatisierten Produktion müssen in diversen Prozessschritten die schweren Rohholzplatten von Hand umgesetzt werden - hierzu sind bis zu zwei Mitarbeiter nötig. Um nachhaltig die Gesundheit der Mitarbeiter zu schonen und den Prozess ergonomischer und effizienter zu gestalten, entschied sich das Unternehmen für die Anschaffung eines Vakuum-Schlauchhebers von Schmalz.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo ist mit einem ergonomischen Bedienelement und intuitiven Bediengriff ausgestattet. Durch betätigen des Bediengriffs kann der Bediener das Werkstück anheben und absenken.

Der Schlauchheber ist mit einem flexiblen Vierfachsauggreifer ausgestattet. Für größtmögliche Flexibilität können die Sauggreifer auf der Quertraverse verschoben und so an die Größe des Werkstücks angepasst werden. Des Weiteren ist der Vakuum-Schlauchheber mit einer optionalen Schwenkeinheit ausgestattet. Bei Bedarf können die Werkstücke zur Weiterverarbeitung um 90° geschwenkt werden.

Durch den Vakuum-Schlauchheber von Schmalz konnte dieser Prozessschritt ergonomisch und vor allem gesundheitsfreundlicher gestaltet werden.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb