Schmalz

Handmatige bediening • • • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm buisheffer JumboErgo: efficiënte belading van CNC-bewerkingscentra

Een Zwitserse deurenfabrikant produceert en verkoopt houten deuren van hoge kwaliteit. Bij de gedeeltelijk geautomatiseerde productie moeten de zware ruwhouten panelen in de verschillende processtappen met de hand worden verplaatst - hiervoor zijn tot twee werknemers nodig. Om de gezondheid van de werknemers duurzaam te beschermen en het proces ergonomischer en efficiënter te maken, besloot de onderneming een vacuüm-slangheffer van Schmalz aan te schaffen.

De vacuüm buisheffer JumboErgo is uitgerust met een ergonomisch bedieningselement en een intuïtieve bedieningshendel. Door de hendel te bedienen, kan de bediener het werkstuk omhoog en omlaag brengen.

De buislift is uitgerust met een flexibele viervoudige zuignap. Voor de grootst mogelijke flexibiliteit kunnen de vacuümgrijpers op de dwarsbalk worden verplaatst en zo worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk. Bovendien is de vacuümbuisheffer uitgerust met een optionele zwenkeenheid. Indien nodig kunnen de werkstukken 90° worden gezwenkt voor verdere bewerking.

Met de vacuüm-slangheffer van Schmalz is dit proces een stap ergonomischer en vooral gezonder geworden.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen