Schmalz

Obsługa ręczna • • • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podnośnik próżniowy JumboErgo: wydajne ładowanie centrów obróbczych CNC

Szwajcarski producent drzwi produkuje i sprzedaje wysokiej jakości drzwi wykonane z drewna. W częściowo zautomatyzowanej produkcji ciężkie płyty z surowego drewna muszą być przenoszone ręcznie na różnych etapach procesu - wymaga to pracy nawet dwóch pracowników. W celu zapewnienia trwałej ochrony zdrowia pracowników oraz uczynienia procesu bardziej ergonomicznym i wydajnym, firma zdecydowała się na zakup podnośnika próżniowego firmy Schmalz.

Podnośnik próżniowy JumboErgo jest wyposażony w ergonomiczny element obsługowy i intuicyjny uchwyt. Obsługując uchwyt, operator może podnosić i opuszczać element roboczy.

Podnośnik rur jest wyposażony w elastyczną poczwórną ssawkę. Aby zapewnić jak największą elastyczność, przyssawki można przesuwać na belce poprzecznej i w ten sposób dostosowywać do wielkości obrabianego elementu. Ponadto podnośnik próżniowy jest wyposażony w opcjonalną jednostkę obrotową. W razie potrzeby obrabiane elementy można obrócić o 90° w celu dalszej obróbki.

Dzięki podnośnikowi próżniowemu firmy Schmalz proces ten stał się bardziej ergonomiczny, a przede wszystkim bardziej przyjazny dla zdrowia.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka