Schmalz

Manipulación manual • Metal / Chapa • Chapa • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la descarga ergonómica de un centro de mecanizado por láser

En un centro de mecanizado se recortan planchas de chapa con ayuda de un láser. Aquí se procesan aprox. 40.000 toneladas de chapa al año. Antiguamente dos empleados alimentaban a mano las máquinas. A fin de reducir la solicitación física de los empleados, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo cumple las exigencias para esta operación de trabajo. El tubo de elevación tiene una capacidad de carga de 110 kg. El JumboErgo está equipado con una ventosa doble que garantiza una manipulación segura incluso en caso de ocupación parcial o de la manipulación de piezas con escotaduras. Unas resistencias al flujo integradas minimizan la pérdida por fuga en las células de aspiración no ocupadas. El JumboErgo dispone además de una unidad de ventilación. Ésta permite soltar y depositar la pieza rápidamente. La elevación y el descenso se produce simplemente por la fuerza del vacío. El generador de vacío puede conectarse y desconectarse a través de un control remoto en el tubo de elevación. La cómoda desconexión del generador de vacío en los descansos posibilita reducir claramente los costes de energía.

La grúa giratoria de columna de funcionamiento suave está dimensionada para una carga de 110 kg y tiene una longitud de pluma de 4.500 mm. Gracias a un ángulo de basculación de 270° puede cubrirse una gran área de trabajo. Con la placa base móvil puede transportarse la grúa a otro lugar de trabajo mediante una carretilla elevadora.

El paquete completo permite una carga y descarga eficiente y ergonómica del centro de trabajo con lo que se consigue reducir permanentemente la solicitación física de los empleados.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta