Schmalz

Manuel kullanım • Metal / sac • Metal levhalar • Vakumla Kaldırma Sistemleri JumboErgo

Bir lazer işleme merkezinin ergonomik olarak boşaltılması için vakumlu kaldırıcı JumboErgo

Bir işleme merkezinde, sac metal paneller bir lazer yardımıyla boyutlarına göre kesilir. Burada her yıl yaklaşık 40.000 ton sac metal işlenmektedir. Makinelerin yüklenmesi eskiden iki çalışan tarafından manuel olarak yapılıyordu. Çalışanlar üzerindeki fiziksel baskıyı azaltmak için şirket Schmalz'dan bir vakum  kaldırıcı satın almaya karar verdi.

Vakum  kaldırıcı JumboErgo bu iş adımının gerekliliklerini karşılamaktadır. Hortumlu kaldırıcı 110 kg'lık bir yük için tasarlanmıştır. JumboErgo, kısmen yüklendiğinde veya girintili iş parçalarını taşırken bile güvenli kullanımı garanti eden ikili tutucu FM ile donatılmıştır. Entegre akış dirençleri, vakum hücreleri dolu olmadığında kaçak kaybını en aza indirir. JumboErgo ayrıca bir havalandırma ünitesine sahiptir. Bu, iş parçasının hızlı bir şekilde serbest bırakılmasını ve biriktirilmesini sağlar. Kaldırma ve indirme işlemi yalnızca vakum kuvvetiyle gerçekleştirilir. Vakum jeneratörü, kaldırıcı üzerindeki bir radyo uzaktan kumandası aracılığıyla açılıp kapatılabilir. Çalışma molaları sırasında vakum jeneratörünün uygun şekilde kapatılmasıyla enerji maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir.

Sorunsuz çalışan kolona monteli döner pergel vinç ayrıca 110 kg'a kadar yükler için tasarlanmıştır ve 4.500 mm pergel uzunluğuna sahiptir. 270°'lik dönüş açısı sayesinde geniş bir çalışma alanı kaplanabilir. Mobil taban plakası ile vinç bir forklift ile başka bir kullanım yerine taşınabilir.

Genel paket, işleme merkezinin verimli ve ergonomik bir şekilde yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlayarak çalışanlar üzerindeki fiziksel baskıyı sürdürülebilir bir şekilde azaltır.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git