Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Vario ağır çelik plakaların taşınmasını mümkün kılıyor

Şirket içi süreçleri rasyonelleştirmek için birçok şirket, üretim makinelerine ve makinelerden lojistik nakliyeyi yeniden düzenlemeye karar verir. Ağırlığı 540 ila 1.800 kg arasında değişen çelik plakalar vince monte edilmiş pençe veya manyetik tutucularla taşınırdı. İş güvenliği genellikle sorunluydu. Ayrıca, nakliye uzun sürüyor ve en az iki çalışan gerektiriyordu.

Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Vario 2000 ile çelik plakalar maksimum 2.000 kg yüke kadar hareket ettirilebilir. Vakum kaldırma cihazı, ergonomik bir kullanım kolu, entegre vakum haznesi ve vakum jeneratörüne sahip çelik bir uzunlamasına kirişten oluşur ve komple bir ünite olarak vince kolayca takılır. Çelik plakaların düzensizliğini telafi etmek için, toplam 14 ayrı emme plakası monte edilmiştir ve bunlar da yay elemanlarına asılmıştır. Kaldırma yardımcısı sadece bir kişi tarafından kullanılabilir ve çalışanlar arasında çok popülerdir. Elektrik kesintisi durumunda bile gerekli güvenlik, büyük vakum haznesi, çelik plakanın güvenli bir şekilde tutulması için bir geri dönüşsüz valf ve vakum seviyesi çok düşük olduğunda çalan elektronik bir uyarı sinyali ile sağlanır. Sıkışmaya karşı korumalı manuel sürgülü valf, yanlış çalışmayı ve yükün istemeden düşmesini önler.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.