Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

VacuMaster Vario -tyhjiönostolaite mahdollistaa raskaiden teräslevyjen käsittelyn.

Sisäisten prosessien järkeistämiseksi monet yritykset päättävät järjestää uudelleen logistiset kuljetukset tuotantokoneisiin ja tuotantokoneista. Ennen 540-1 800 kg:n painoisia teräslevyjä käsiteltiin nosturiin asennetuilla kynsi- tai magneettikourilla. Työturvallisuus oli usein ongelmallista. Lisäksi kuljetus kesti kauan ja vaati vähintään kaksi työntekijää.

VacuMaster Vario 2000 -tyhjiönostolaitteella voidaan siirtää teräslevyjä enintään 2000 kg:n kuormalla. Tyhjiönostolaite koostuu teräksisestä pitkittäispalkista, jossa on ergonominen käyttökahva, integroitu tyhjiösäiliö ja tyhjiögeneraattori, ja se kiinnitetään yksinkertaisesti nosturiin kokonaisena yksikkönä. Teräslevyjen epätasaisuuksien kompensoimiseksi asennetaan yhteensä 14 yksittäistä imulevyä, jotka puolestaan ripustetaan jousielementteihin. Nostoapuvälinettä voi käyttää vain yksi henkilö, ja se on erittäin suosittu työntekijöiden keskuudessa. Tarvittavan turvallisuuden myös sähkökatkoksen sattuessa takaavat suuri tyhjiösäiliö, takaiskuventtiili teräslevyn turvallista pitoa varten ja elektroninen varoitussignaali, joka antaa äänimerkin, kun tyhjiötaso on liian alhainen. Käsikäyttöinen liukuventtiili, jossa on puristussuojattu pidike, estää virheellisen käytön ja kuorman tahattoman pudottamisen.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.