Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

진공 리프팅 장치 VacuMaster Vario로 무거운 철판을 다룰 수 있습니다.

내부 프로세스를 합리화하기 위해 많은 회사에서 생산 기계로의 물류 운송을 재구성하기로 결정합니다. 무게가 540~1,800kg인 강판은 크레인이 가능한 클로 또는 마그네틱 그리퍼로 처리되었습니다. 직업 안전이 종종 문제였습니다. 또한 운송에 시간이 오래 걸리고 최소 2명의 직원이 필요했습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Vario 2000을 사용하면 강판을 최대 2,000kg까지 이동할 수 있습니다. 진공 리프팅 장치는 인체 공학적인 작동 핸들이 있는 강철로 만들어진 세로 빔, 통합된 진공 저장 장치 및 진공 발생기로 구성되며 전체 장치로 크레인에 간단하게 걸 수 있습니다. 강판의 불균일함을 보완하기 위해 총 14개의 개별 흡입판이 설치되었으며 차례로 스프링 요소에 매달려 있습니다. 리프팅 보조기는 한 사람만 조작할 수 있으며 직원들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 정전 시에도 필요한 안전은 대형 진공 저장소, 강판을 안전하게 고정하기 위한 체크 밸브 및 진공 수준이 너무 낮은 경우 음향적으로 보고하는 전자 경고 신호에 의해 제공됩니다. . 핀치 방지 멈춤쇠가 있는 수동 슬라이드 밸브는 잘못된 작동과 의도하지 않은 하중 낙하를 방지합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.