Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Heavy Steel Sheets Can Be Handled Using the Vacuum Lifting Device VacuMaster Vario

In order to streamline its internal processes, the company decided to reorganize its logistical transportation to and from the production machines. Steel sheets weighing between 540 and 1,800 kg were formerly handled using crane-operated grippers or magnetic grippers. This often made it difficult to ensure work safety. The transport was also time-intensive and required at least two employees. The vacuum lifting device VacuMaster Vario 2000 can be used to move steel sheets weighing up to 2,000 kg.

The vacuum lifting device is composed of a steel longitudinal beam with an ergonomic operator handle, integrated vacuum reservoir and vacuum generator. The entire unit is suspended on the crane. To compensate for uneven areas on the steel sheets, a total of 14 single suction plates attached to spring elements were installed. The lifting aid requires only one person for operation and is very popular among the employees. The necessary degree of safety (even in the event of a power failure) is ensured by a large vacuum reservoir, a non-return valve to hold the steel sheet securely, and an electronic warning device which issues an acoustic signal when the vacuum level is too low. The manual slide valve with its clamp-safe catch lever prevents incorrect operation and the unintentional release of the load.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.