Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuum Lifting Device VacuMaster Box Device Enables Continuous Rotation of Square Advertising Pylons

The production of varying shapes and sizes of square advertising pylons is usually a complex process, which requires processes such as rotating the workpiece. The advertising pylons, made from aluminum or sheet metal, consist of several individual pieces which are assembled into a square. The subsequent process of mounting the back wall used to be very tedious, requiring at least two to four employees to turn the square pylon by 180°. This is the only way that the back wall can be equipped with the necessary electronics.

The vacuum lifting device VacuMaster Box was purchased to provide relief and to reduce personnel costs. This lifting device is suited for the continuous turning of aluminum boxes or, in this case, turning square advertising pylons. With measurements of 2,500 x 2,500 mm, only two employees are required. The gripper arms are easily and infinitely adjustable and can turn and rotate the pylon weighing 120 kg effortlessly and continuously. The company is extremely satisfied with the vacuum lifting device VacuMaster Box.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.