Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuum lifting device VacuMaster Eco provides an energy-independent solution for handling aluminum and metal plates

To process aluminum plates weighing up to 250 kg on a CNC machine tool, loading used to be done by hand. This task required at least two employees. To relieve the strain on these employees and protect their health, the company decided to make a change.

The vacuum lifting device VacuMaster Eco provided the perfect solution for horizontally lifting the aluminum and metal plates and depositing them for the CNC machine tool. The advantages of the VacuMaster Eco lifting device include that it does not require an external energy source. This means that this lifting aid is especially flexible in use. The battery-operated warning device with battery test function ensures a high degree of work safety. In this case, the vacuum lifting device was designed for a maximum load of 250 kg and can be operated by one person. The company is thrilled about the resulting 50% reduction in personnel costs and highly satisfied.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.