Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Palonniers à ventouses VacuMaster Eco

Palonnier à ventouse VacuMaster Eco pour la manipulation horizontale de pièces lisses et étanches sans apport d’énergie externe

Le chargement de plaques en aluminium d'un poids de 250 kg dans une machine d'usinage à commande CNC était auparavant effectué manuellement. Il fallait pour cela au moins deux collaborateurs. Un changement devait avoir lieu afin de soulager les collaborateurs mais aussi pour des raisons de sécurité.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Eco a permis de trouver la solution optimale pour soulever horizontalement les plaques en aluminium et en métal et les déposer en direction de la machine d'usinage CNC. Les avantages du palonnier VacuMaster Eco sont indépendants de toute énergie extérieure. Cette aide au levage est ainsi particulièrement flexible. Un avertisseur à batterie avec fonction de test de la batterie garantit une sécurité de travail élevée. Dans ce cas, le palonnier à ventouses est dimensionné pour une charge pesant jusqu'à 250 kg et peut être commandé par une seule personne. La réduction de personnel de 50 % est particulièrement attrayante et garantit un niveau élevé de satisfaction.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier