Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuümhefapparaat VacuMaster Eco maakt energieonafhankelijke behandeling van aluminium en metalen platen mogelijk

Om aluminiumplaten van 250 kg op een CNC-gestuurde verwerkingsmachine te verwerken, werd het laden vroeger met de hand gedaan. Daarvoor waren ten minste twee werknemers nodig. Om deze werknemers te ontlasten en ook om veiligheidsredenen wilden zij hier een verandering aanbrengen.

Met het vacuüm-heftoestel VacuMaster Eco werd de optimale oplossing gevonden om de aluminium en metalen platen horizontaal op te heffen en ze neer te zetten in de richting van de CNC-bewerkingsmachine. Het voordeel van de VacuMaster Eco hefinrichting is zijn onafhankelijkheid van externe energie. Deze hijshulp is dus bijzonder flexibel in het gebruik. Een op batterijen werkend stofapparaat met batterijtestfunctie zorgt voor een hoog niveau van werkveiligheid. In dit geval is de vacuümhefinrichting ontworpen voor een belasting tot 250 kg en kan zij worden bediend met de hulp van één persoon. De daaruit voortvloeiende personeelsbesparingen van 50% zijn bijzonder inspirerend en zorgen voor een zeer hoge mate van tevredenheid.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.