Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuümhefinrichting VacuMaster Basic voor ergonomische belading van een laserbewerkingscentrum

Voor de verwerking moeten de afzonderlijke metalen platen op de machines worden geplaatst. Aangezien de metalen platen zeer groot, zwaar en onhandelbaar zijn, waren voor dit werk meerdere werknemers nodig. Om het werkproces doeltreffender te maken en op personeel te besparen, moest een oplossing worden gevonden. Deze werd geleverd door de vacuümheftoestellen van Schmalz.

De hier gebruikte vacuümhefwagen VacuMaster Basic van Schmalz is ontworpen voor lasten tot 500 kg. Dankzij de functie van de vacuümhefinrichting, waarmee de dwarsbalk gemakkelijk en zonder krassen kan worden verplaatst, kan deze individueel worden aangepast aan alle afmetingen van metalen platen. Verschillende zuigplaten zijn beschikbaar voor aanpassing aan elke werkstukstructuur en -grootte. De kolomzwenkkraan SK van Schmalz biedt met zijn draagvermogen van 650 kg een hoge flexibiliteit, maakt het mogelijk om werkzaamheden door slechts één persoon te laten uitvoeren en maakt het transportsysteem compleet

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.