Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

VacuMaster Basic -tyhjiönostolaite lasertyöstökeskuksen ergonomiseen lastaamiseen

Käsittelyä varten yksittäiset metallilevyt on asetettava koneisiin. Koska metallilevyt ovat hyvin suuria, painavia ja raskasrakenteisia, tähän työhön tarvittiin useita työntekijöitä. Työprosessin tehostamiseksi ja henkilöstön säästämiseksi oli löydettävä ratkaisu. Tämän mahdollistivat Schmalzin tyhjiönostolaitteet.

Tässä käytetty Schmalzin VacuMaster Basic -tyhjiönostolaite on suunniteltu jopa 500 kg:n kuormille. Tyhjiönostolaitteen ansiosta poikkipalkkia voidaan siirtää helposti ja naarmuuntumatta, ja se voidaan sovittaa yksilöllisesti minkä tahansa kokoiseen metallilevyyn. Saatavilla on erilaisia imulevyjä, jotka soveltuvat mihin tahansa työkappaleen rakenteeseen ja kokoon. Schmalzin pylväsnosturi SK tarjoaa 650 kg:n kantavuutensa ansiosta suurta joustavuutta, mahdollistaa työn suorittamisen yhdellä henkilöllä ja täydentää käsittelyjärjestelmän.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.