Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación ergonómica de un centro de mecanizado por láser

Para el mecanizado tienen que mover cada una de las planchas de metal a la máquina. Este trabajo requería de varios empleados ya que las planchas de metal son muy grandes, pesadas y de difícil manejo Se tenía que encontrar una solución para organizar el proceso de trabajo de forma más efectiva y ahorrando personal. Ésta la ofrecían los elevadores por vacío de Schmalz.

El VacuMaster Basic de Schmalz está dimensionado para diferentes cargas. En el caso de la empresa Metalast, se utiliza un VacuMaster Basic para cargas de hasta 500 kg. La función del elevador por vacío de poder desplazar de forma sencilla y sin roces el travesaño transversal permite la adaptación individual al tamaño de cada plancha de metal. Para ajustarse a la estructura y al tamaño de cada pieza, se dispone de diferentes placas de ventosas. El pescante montado sobre columna SK de Schmalz ofrece, con su capacidad de carga de 650 kg, una elevada flexibilidad, permite que una sola persona realice el trabajo y completa el sistema de manipulación.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.