Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

레이저 가공 센터의 인체공학적 로딩을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic

가공을 위해 개별 금속판을 기계에 올려 놓아야 합니다. 금속판은 매우 크고 무겁고 다루기 어렵기 때문에 이 작업에는 여러 명의 직원이 필요했습니다. 작업 프로세스를 보다 효율적으로 만들고 인력을 줄일 수 있는 솔루션을 찾아야 했습니다. Schmalz 진공 리프팅 장치가 이를 제공했습니다.

여기에 사용된 Schmalz VacuMaster Basic 진공 리프팅 장치는 최대 500kg의 하중을 위해 설계되었습니다. 긁힘 없이 대들보를 쉽게 이동할 수 있는 진공 리프팅 장치의 기능으로 모든 크기의 금속판에 개별 조정이 가능합니다. 다양한 석션 플레이트를 사용하여 모든 공작물 구조 및 크기에 적용할 수 있습니다. 적재 용량이 650kg인 Schmalz의 SK 기둥 장착형 지브 ​​크레인은 높은 수준의 유연성을 제공하고 한 사람이 작업을 수행할 수 있으며 핸들링 시스템을 완성합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.