Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort는 판금 부품의 로딩 및 언로딩을 가능하게 합니다.

판금 부품을 레이저로 절단하는 CNC 가공 센터를 구입하는 것과 동시에 물류 운송을 조직해야 했습니다. 고객은 작동하기 쉽고 해당 속도를 보장하는 진공 리프팅 장치가 필요했습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Comfort에서 최적의 솔루션을 찾았습니다. 이 경우 장치는 최대 500kg의 하중과 0.8~25mm 두께의 중형 시트용으로 설계되었습니다. 리프팅 장치에는 각각의 작업물 크기에 맞게 개별적으로 조정할 수 있는 6개의 흡입 플레이트가 있습니다. 사용된 흡입 컵은 고도로 현대적인 기술 플라스틱으로 만들어졌습니다. 이렇게 하면 긁힘 없이 대들보와 석션 컵을 쉽게 이동할 수 있습니다. 리프팅 장치 VacuMaster Comfort는 안전하고 인체공학적인 작업을 가능하게 합니다. 한 사람이 버튼을 눌러 리프팅 장치를 인체 공학적으로 제어할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.