Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

TRUMPF 레이저 가공 센터의 로딩 및 언로딩을 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic

레이저 가공 센터의 높은 시간당 기계 속도는 시트의 생산적인 로딩 및 언로딩을 필수 불가결하게 만듭니다. 수동 프로세스의 인체공학적 설계도 고려해야 합니다. Schmalz와 협력하여 이 회사는 체인 호이스트와 기둥 장착 선회 크레인을 포함하는 진공 리프팅 장치로 구성된 Trumpf 1030용 특수 로딩 장치를 제공합니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic은 특히 판금 취급에 적합합니다. 리프팅 장치에는 8개의 흡입판이 장착되어 있습니다. 이것은 공작물을 부드럽게 잡고 자국을 남기지 않습니다. 석션 플레이트는 크로스 빔을 사용하여 작업물의 크기에 맞게 조정할 수 있습니다. 조작 핸들은 인체공학적 작업을 가능하게 합니다. 경고 장치는 진공이 너무 낮거나 정전이 발생하면 음향 신호로 사용자에게 경고합니다. 이는 전체 처리 과정에서 최대의 안전을 보장합니다. 리프팅 장치의 극도의 견고성은 긴 서비스 수명을 보장합니다. 기둥 장착형 선회 크레인은 Trumpf의 레이저 가공 센터에 직접 장착됩니다. 이것은 머시닝 센터의 쉬운 로딩 및 언로딩을 보장합니다. 진공 리프팅 장치와 기둥 장착 선회 크레인을 사용하여 적재 및 하역을 생산적이고 인체 공학적으로 설계할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.