Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Palonniers à ventouses VacuMaster Basic

Palonnier à ventouses VacuMaster Basic pour le chargement et le déchargement d'un centre d'usinage laser de l'entreprise TRUMPF

Un procédé de chargement et déchargement efficace des tôles est indispensable au vu des nombreuses heures d'utilisation de la machine du centre d'usinage au laser. Mais l'organisation ergonomique du procédé manuel doit également être prise en compte. En coopération avec la société TRUMPF, Schmalz propose une unité de chargement spéciale pour la Trumpf 1030, composée d'un appareil de levage par le vide avec palan à chaîne et d'une potence sur colonne.

Le palonnier à ventouses VacuMaster Basic est particulièrement adapté à la manipulation de tôles. L'appareil de levage est équipé de huit plaques ventouses. Celles-ci saisissent la pièce de manière délicate et ne laissent aucune empreinte. Grâce à une traverse transversale, les plaques ventouses peuvent être adaptées sans problème à la taille de la pièce. Le guidon de commande permet un travail ergonomique. Une alarme acoustique avertit l'utilisateur lorsque le vide est trop faible ou en cas de panne de courant. Ceci garantit une sécurité maximale pendant tout le processus de manipulation. L'extrême robustesse de l'appareil de levage garantit une longue durée de vie.

La potence sur colonne est montée directement sur le centre d'usinage laser de Trumpf. Ceci garantit un chargement et déchargement aisés du centre d'usinage.

L'appareil de levage par le vide et la potence sur colonne ont permis une organisation rentable et ergonomique du chargement et du déchargement.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier