Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic do załadunku i rozładunku centrum obróbki laserowej firmy TRUMPF

Ze względu na wysoką liczbę godzin pracy maszyny w centrum obróbki laserowej niezbędny jest wydajny załadunek i rozładunek arkuszy. Należy również wziąć pod uwagę ergonomię procesu ręcznego. W ramach współpracy firma Schmalz oferuje specjalną jednostkę ładującą dla maszyny Trumpf 1030, składającą się z podciśnieniowego urządzenia podnoszącego wraz z wciągnikiem łańcuchowym oraz żurawia obrotowego montowanego na kolumnie.

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic jest szczególnie przydatne do przenoszenia blach. Urządzenie podnoszące jest wyposażone w osiem płyt ssących. Trzymają one obrabiany przedmiot delikatnie i nie pozostawiają żadnych śladów. Płyty ssące można dostosować do wielkości elementu roboczego za pomocą belki poprzecznej. Uchwyt roboczy umożliwia ergonomiczną pracę. Urządzenie ostrzegawcze ostrzega użytkownika sygnałem dźwiękowym, gdy podciśnienie jest zbyt niskie lub w przypadku awarii zasilania. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo podczas całego procesu przenoszenia. Wyjątkowa wytrzymałość urządzenia podnoszącego gwarantuje długi okres eksploatacji. Kolumnowa suwnica obrotowa jest zamontowana bezpośrednio na laserowym centrum obróbczym Trumpf. Gwarantuje to łatwy załadunek i rozładunek centrum obróbczego. Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu i żurawiowi obrotowemu zamontowanemu na kolumnie załadunek i rozładunek stał się wydajny i ergonomiczny.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.