Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Vario umożliwia przenoszenie ciężkich płyt stalowych

W celu zracjonalizowania procesów wewnętrznych wiele firm decyduje się na reorganizację transportu logistycznego do i z maszyn produkcyjnych. Blachy stalowe o wadze od 540 do 1800 kg były wcześniej przenoszone za pomocą zamontowanych na suwnicy chwytaków pazurowych lub magnetycznych. Bezpieczeństwo pracy było często problematyczne. Ponadto transport był długotrwały i wymagał zatrudnienia co najmniej dwóch pracowników.

Za pomocą podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster Vario 2000 można przenosić płyty stalowe o maksymalnym obciążeniu do 2000 kg. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące składa się ze stalowej belki wzdłużnej z ergonomicznym uchwytem obsługowym, zintegrowanego zbiornika podciśnienia oraz generatora podciśnienia i jest po prostu mocowane do dźwigu jako kompletna jednostka. Aby zniwelować nierówności płyt stalowych, zainstalowano łącznie 14 pojedynczych płyt ssących, które z kolei są zawieszone na elementach sprężystych. Podnośnik może być obsługiwany tylko przez jedną osobę i jest bardzo popularny wśród pracowników. Niezbędne bezpieczeństwo, nawet w przypadku awarii zasilania, zapewnia duży zbiornik podciśnienia, zawór zwrotny zapewniający bezpieczne mocowanie stalowej płyty oraz elektroniczny sygnał ostrzegawczy, który włącza się, gdy poziom podciśnienia jest zbyt niski. Ręczny zawór suwakowy z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem zapobiega nieprawidłowej obsłudze i niezamierzonemu upuszczeniu ładunku.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.