Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario per la movimentazione di pezzi pesanti, completamente a tenuta d’aria

Per razionalizzare le procedure interne, molte aziende decisero di riorganizzare il trasporto logistico alle loro macchine di produzione. La manipolazione di piastre in acciaio con pesi tra 540 e 1800 kg in precedenza avveniva tramite pinze o ventose magnetiche gruabili. La sicurezza sul lavoro era spesso problematica. Inoltre il trasporto durava a lungo ed erano necessari almeno due dipendenti.

Il sollevatore a vuoto VacuMaster Vario 2000 consente di spostare lastre in acciaio pesanti fino a 2000 Kg. Il sollevatore a vuoto è composto da una traversa longitudinale in acciaio con staffa di comando ergonomica, un serbatoio a vuoto ed un generatore di vuoto integrati, che viene appeso come unità completa alla gru. Per compensare le irregolarità della lastre in acciaio, sono installate in tutto 14 piastre di aspirazione singole a loro volta collegate ad elementi a molla. Il dispositivo di sollevamento può essere comandato da un solo operatore ed è pertanto molto apprezzato. Garantiscono la sicurezza anche in caso di caduta di tensione i serbatoi a vuoto integrati ed una valvola antiritorno che consentono la presa sicura della lastra in acciaio; un segnalatore elettronico emette un segnale acustico in caso di livelli di vuoto troppo bassi. La valvola a cassetto manuale con aggancio sicuro, evita l’errore di comando e l’espulsione involontaria del carico.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.