Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuümhefapparaat VacuMaster Vario maakt hanteren van zware staalplaten mogelijk

Om de interne processen te rationaliseren, besluiten veel bedrijven het logistieke transport van en naar hun productiemachines te reorganiseren. Staalplaten met een gewicht tussen 540 en 1.800 kg werden vroeger gehanteerd met op een kraan gemonteerde klauw- of magneetgrijpers. De veiligheid op het werk was vaak problematisch. Bovendien nam het transport veel tijd in beslag en waren er ten minste twee werknemers voor nodig.

Met de vacuümhefinrichting VacuMaster Vario 2000 kunnen stalen platen worden verplaatst tot een maximale belasting van 2.000 kg. De vacuümhefinrichting bestaat uit een stalen langsligger met een ergonomische bedieningshandgreep, een geïntegreerd vacuümreservoir en een vacuümgenerator en wordt eenvoudig als een complete eenheid aan de kraan bevestigd. Om de oneffenheden van de staalplaten te compenseren, worden in totaal 14 afzonderlijke zuigplaten geïnstalleerd, die op hun beurt aan veerelementen zijn opgehangen. De tilhulp kan slechts door één persoon worden bediend en is zeer populair bij de werknemers. De nodige veiligheid, zelfs bij stroomuitval, wordt geboden door het grote vacuümreservoir, een terugslagklep voor een veilige grip van de stalen plaat en een elektronisch waarschuwingssignaal dat klinkt wanneer het vacuümniveau te laag is. De handbediende schuif met knijpbeveiliging voorkomt onjuiste bediening en het onbedoeld laten vallen van de lading.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.