Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario macht das Handhaben schwerer Stahlplatten möglich

Um innerbetriebliche Abläufe zu rationalisieren, entschließen sich viele Unternehmen dazu, den logistischen Zu- und Abtransport zu seinen Produktionsmaschinen neu zu organisieren. Das Handling von Stahlplatten mit Gewichten zwischen 540 und 1.800 kg erfolgte früher per kranbaren Klauen- oder Magnetgreifern. Die Arbeitssicherheit war dabei oft problematisch. Zudem dauerte der Transport lange und es waren mindestens zwei Mitarbeiter erfoderlich.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario 2000 können Stahlplatten bis zu einer maximalen Last von 2.000 kg bewegt werden. Das Vakuum-Hebegerät besteht aus einer Längstraverse aus Stahl mit ergonomischem Bedienbügel, integriertem Vakuum-Speicher und Vakuum-Erzeuger und wird als komplette Einheit lediglich an den Kran gehängt. Um Unebenheiten der Stahlplatten auszugleichen, sind insgesamt 14 Einzelsaugplatten installiert, die wiederum an Federelementen aufgehängt wurden. Die Hebehilfe kann nur durch eine Person bedient werden und ist unter den Mitarbeitern sehr beliebt. Für die nötige Sicherheit, auch bei Stromausfall, sorgen der große Vakuum-Speicher, ein Rückschlagventil für sicheren Halt der Stahlplatte und ein elektronisches Warnsignal, welches sich akustisch bei zu geringem Vakuum-Level meldet. Das Handschiebeventil mit einklemmsicherer Rastung verhindert Fehlbedienung und unbeabsichtigtes Abwerfen der Last.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.