Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Palonniers à ventouses VacuMaster Vario

Palonnier à ventouse VacuMaster Vario pour la manipulation horizontale de pièces lourdes et principalement étanches

Afin de rationaliser leurs processus internes, un grand nombre d'entreprises se sont décidées à réorganiser le transport logistique depuis et vers les machines de production. La manipulation de plaques d’acier pesant entre 540 et 1 800 kg était auparavant réalisée à l'aide de préhenseurs à pinces ou magnétiques pouvant être montés sur des potences. La sécurité du travail était souvent problématique. En outre, le transport durait longtemps et il fallait au moins deux collaborateurs.

Le palonnier à ventouse VacuMaster Vario 2000 permet de déplacer des plaques d'acier pesant jusqu'à 2 000 kg. L'appareil de levage à vide se compose d'une traverse principale en acier avec un guidon de commande ergonomique et avec réservoir et générateur de vide intégrés. Il forme une unité complète qui est tout simplement suspendue à la grue. Pour compenser les irrégularités des plaques d'acier, 14 plaques à ventouses individuelles suspendues à des éléments à ressorts sont installées. L'aide au levage peut être commandée par une seule personne et est très appréciée des employés. La sécurité nécessaire est assurée par le grand réservoir de vide, et ce également en cas de panne de courant. Un clapet anti-retour garantit le maintien de la plaque en acier et un signal d'avertissement électronique sonore retentit lorsque le niveau de vide est insuffisant. La vanne à réglage manuel à verrouillage encliquetable empêche une erreur de commande et un détachement accidentel de la charge.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier