Schmalz

Manipulación manual • Metal / Chapa • Chapa • Elevadores por vacío VacuMaster Vario

Aparato elevador por vacío VacuMaster Vario para la manipulación horizontal de piezas pesadas impermeables al aire en su mayor parte

Para racionalizar los procesos internos, muchas empresas decidieron organizar de nuevo el transporte logístico de entrada y salida a/de sus máquinas de producción. La manipulación de placas de acero con pesos entre 540 y 1.800 kg se hacía antes con garras magnéticas instaladas en grúas. La seguridad en el trabajo se presentaba con frecuencia problemática. Además, el transporte duraba mucho tiempo y se necesitaban como mínimo dos empleados.

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Vario 2000 se pueden mover planchas de acero con un peso máximo de 2.000 kg. El aparato elevador por vacío se compone de un travesaño longitudinal de acero con asa de manejo ergonómica, acumulador de vacío integrado y generador de vacío, habiendo sólo que suspenderlo de la grúa como una unidad completa. Para compensar los desniveles en las planchas de acero se han instalado un total de 14 placas de ventosa individuales suspendidas de elementos con resorte. Este auxiliar de elevación puede ser manejado por una sola persona y es muy querido entre los empleados. Para disponer de la seguridad necesaria, también en caso de un fallo en el suministro de corriente, el gran acumulador de vacío y una válvula de retención se encargan de seguir sujetando de forma segura la placa de acero, un dispositivo electrónico de aviso emite una señal acústica cuando el nivel de vacío es demasiado bajo. La válvula de deslizamiento manual con enclavamiento seguro evita los fallos de manejo y la descarga accidental.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta