Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal

Aparato elevador por vacío VacuMaster Light para la manipulación de piezas de distintos formatos

En el marco del montaje previo de máquinas para el campo, se deben mover tubos cuadrados de acero de un palet en dirección al lugar de montaje. Para ello se necesitaba un aparato de elevación por vacío flexible que, gracias a una sencilla instalación, se pudiera utilizar en varios lugares.

El aparato elevador por vacío VacuMaster Light permite una rápida puesta en funcionamiento gracias a su sencilla instalación en la grúa. Para su puesta en funcionamiento, sólo precisa aire comprimido. Para mover de forma rápida y sencilla los tubos cuadrados, el aparato elevador está equipado con una placa de ventosa SPU con un diámetro de 250 mm. De este modo se garantiza un trabajo sin agotamiento y ergonómico con cargas de hasta 100 kg, aunque los tubos cuadrados que se muestran aquí sólo pesan entre 25 y 40 kg.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.