Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal

사각 튜브용 유연한 리프팅 보조기인 진공 리프팅 장치 VacuMaster Light

농업 기계의 사전 조립 중에 사각 강관을 팔레트에서 조립 영역으로 옮겨야 합니다. 이를 위해서는 간단한 설치로 여러 곳에서 사용할 수 있는 유연한 리프팅 장치가 필요했습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Light를 사용하면 크레인에 간단히 설치하여 빠른 시운전이 가능합니다. 시운전에는 압축 공기만 필요합니다. 사각 튜브를 빠르고 쉽게 이동하기 위해 진공 리프팅 장치에는 직경 250mm의 석션 플레이트 SPU가 장착되어 있습니다. 따라서 피로가 없고 인체공학적인 작업은 최대 100kg의 하중까지 보장되며 여기에 표시된 사각형 튜브의 무게는 25~40kg에 불과합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.