Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal

Vacuümhefapparaat VacuMaster Light als flexibele hefhulp voor vierkante buizen

Tijdens de voormontage van landbouwmachines moeten vierkante stalen buizen van een pallet naar de montageplaats worden verplaatst. Hiervoor was een flexibele hefinrichting nodig, die door een eenvoudige installatie op verschillende plaatsen tegelijk kan worden gebruikt.

Het vacuümhefapparaat VacuMaster Light maakt een snelle inbedrijfstelling mogelijk door eenvoudige installatie op de kraan. Voor de inbedrijfstelling is alleen perslucht nodig. Om de vierkante buizen snel en gemakkelijk te kunnen verplaatsen, is de vacuümhefinrichting uitgerust met een zuigplaat SPU met een diameter van 250 mm. Vermoeidheidsvrij en ergonomisch werken is dus gegarandeerd tot een belasting van 100 kg, waarbij de hier afgebeelde vierkante buizen slechts tussen 25 en 40 kg wegen.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.