Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

VacuMaster Box maakt eindeloze rotatie van vierkante reclame masten mogelijk

De productie van een grote verscheidenheid aan vormen en afmetingen van vierkante reclamemasten vereist gewoonlijk een ingewikkeld proces waarbij onder meer ook de werkstukken worden gedraaid. De van aluminium of plaatstaal vervaardigde reclamemasten bestaan uit verschillende afzonderlijke delen die tot een vierkant worden samengevoegd. Het daaropvolgende assemblageproces van de achterwand was zeer arbeidsintensief en vereiste ten minste twee tot vier werknemers die de vierkante pyloon 180° moesten draaien. Dit is de enige manier om de achterwand van de nodige elektronica te voorzien.

Om de werklast te verlichten en personeel te besparen, werd de VacuMaster Box voor vacuümheffen aangeschaft. Dit toestel is geschikt voor het eindloos draaien van aluminium, of in dit geval voor het draaien van vierkante reclamemasten. Voor de afmetingen van 2.500 x 2.500 mm zijn nu slechts twee werknemers nodig. De grijparmen van de hefinrichting kunnen gemakkelijk en traploos worden versteld en kunnen de pylonen met een gewicht van 120 kg moeiteloos draaien en eindeloos ronddraaien. Ziekteverzuim van het personeel behoort tot het verleden sinds de VacuMaster Box vacuümhefapparatuur in gebruik is genomen en zorgt voor volledige tevredenheid van de werknemers en het bedrijf.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.