Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

VacuMaster Box -tyhjiönostolaite mahdollistaa neliönmuotoisten mainospylväiden loputtoman pyörittämisen.

Monimuotoisten ja erikokoisten neliönmuotoisten mainospylväiden valmistaminen edellyttää yleensä monimutkaista prosessia, johon kuuluu muun muassa työkappaleiden sorvaaminen. Alumiinista tai metallilevystä valmistetut mainospylväät koostuvat useista yksittäisistä osista, jotka kootaan neliöksi. Takaseinän kokoaminen oli ennen hyvin työlästä ja vaati vähintään kahdesta neljään työntekijää, joiden oli käännettävä neliönmuotoista pylonia 180°. Tämä on ainoa tapa varustaa takaseinä tarvittavilla elektroniikkalaitteilla.

Työtaakan keventämiseksi ja henkilöstön säästämiseksi hankittiin VacuMaster Box -tyhjiönostolaite. Laite soveltuu alumiinin loputtomaan sorvaukseen, tässä tapauksessa neliskanttisten mainospylväiden sorvaukseen. Mitat 2 500 x 2 500 mm vaativat nyt vain kaksi työntekijää. Nostolaitteen tartuntavarret ovat helposti ja portaattomasti säädettävissä, ja niillä voidaan vaivattomasti kääntää ja pyörittää loputtomasti 120 kg:n painoisia pylväitä. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet menneisyyttä sen jälkeen, kun VacuMaster Box -tyhjiönostolaite otettiin käyttöön, ja se takaa työntekijöiden ja yrityksen täydellisen tyytyväisyyden.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.