Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Box per il capovolgimento di piloni pubblicitari quadrati

La produzione di piloni pubblicitari dalle forme e misure più diverse richiede sostanzialmente un processo laborioso che include anche una rotazione dei pezzi. I piloni pubblicitari in alluminio o lamiera vengono creati da più pezzi singoli che vengono assemblati a formare un quadrato. Il successivo processo per il montaggio della parete posteriore era molto faticoso e richiedeva almeno due-quattro operatori che dovevano voltare di 180° il pilone quadrato. Solo così la parete posteriore può essere dotata dell'elettronica necessaria.

Per lo sgravio e il risparmio di personale è stato creato il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Box. Questo sollevatore è adatto per il capovolgimento continuo di casse in alluminio, ovvero in questo caso per i piloni pubblicitari quadrati. Le misure di 2.500 x 2.500 mm richiedono solo due operatori. I bracci di presa si possono regolare in modo semplice e continuo e possono capovolgere e girare senza fatica i piloni di 120 kg di peso. Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Box garantisce la massima soddisfazione dell'azienda.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.