Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco per la movimentazione orizzontale di pezzi lisci e a tenuta d’aria senza apporti di energia esterna

Per la lavorazione di pannelli in alluminio da 250 kg su una macchina per la lavorazione a CNC, una volta il carico avveniva manualmente. Erano necessari almeno due operatori. Per sgravare i dipendenti e anche per ragioni di sicurezza, si decise si apportare una modifica.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Eco rappresenta la soluzione ottimale per sollevare orizzontalmente le piastre in alluminio e in metallo e depositarle in direzione della macchina di lavorazione CNC. I vantaggi del VacuMaster Eco risiedono nell'indipendenza dall'energia esterna. Questo ausilio di sollevamento può quindi essere impiegato in modo estremamente versatile. Grazie al dispositivo di allarme a batterie con funzione di test batteria viene garantita la massima sicurezza lavorativa. In questo caso il dispositivo di sollevamento a vuoto è dimensionato per carichi fino a 250 kg e può essere comandato da un solo operatore. Il risparmio di personale del 50% è molto positivo e garantisce la massima soddisfazione del cliente.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.