Schmalz

Manipulación manual • Metal / Chapa • Chapa • Elevadores por vacío VacuMaster Eco

Aparato elevador por vacío VacuMaster Eco para la manipulación horizontal de piezas lisas impermeables al aire sin energía externa

Para el mecanizado de planchas de aluminio de 250 kg en una máquina de mecanizado con control CNC, la alimentación de la misma se hacía antes a mano. Para ello se necesitaban antes dos empleados como mínimo. Para aliviar el trabajo de estos empleados y también por motivos de seguridad, se deseaba introducir aquí un cambio.

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Eco se ha podido encontrar la solución óptima para levantar horizontalmente las planchas de aluminio y metal y transportarlas y colocarlas sobre la máquina de mecanizado CNC. Las ventajas del aparato elevador VacuMaster Eco residen en su independencia de la energía externa. Este auxiliar de elevación se puede utilizar de forma muy flexible. El dispositivo de aviso a baterías con función de prueba de la batería garantiza un elevado nivel de seguridad en el trabajo. El aparato elevador por vacío está diseñado en este caso para cargas de hasta 250 kg y puede ser manejado con ayuda de un persona. El ahorro de personal resultante del 50 % ha sido muy bien recibido y es motivo de gran satisfacción.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta