Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

진공 리프팅 장치 VacuMaster Eco는 알루미늄 및 금속판을 에너지 독립적으로 처리할 수 있습니다.

CNC 제어 처리 기계에서 250kg 무게의 알루미늄 판을 처리하기 위해 이전에는 로딩이 손으로 이루어졌습니다. 이를 위해서는 최소 2명의 직원이 필요했습니다. 이 직원들을 안심시키고 안전을 위해 여기에서 변경하고 싶었습니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Eco를 사용하여 알루미늄 및 금속판을 수평으로 들어 올려 CNC 가공 기계 방향으로 내려놓는 최적의 솔루션이 발견되었습니다. VacuMaster Eco 리프팅 장치의 장점은 외부 에너지원으로부터의 독립성에 있습니다. 따라서 이 리프팅 보조기는 특히 유연하게 사용할 수 있습니다. 배터리 테스트 기능이 있는 배터리로 작동되는 제품 시설은 높은 수준의 산업 안전을 보장합니다. 이 경우 진공 리프팅 장치는 최대 250kg의 하중을 위해 설계되었으며 한 사람의 도움으로 작동할 수 있습니다. 결과적으로 50%의 인력 절감은 특히 인상적이며 매우 높은 수준의 만족도를 보장합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.