Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

진공 리프팅 장치 VacuMaster Box는 정사각형 광고 파일론의 끝없는 회전을 가능하게 합니다.

다양한 모양과 크기의 정사각형 광고 파일런을 생산하려면 일반적으로 복잡한 공정이 필요하며 이 작업에는 공작물도 회전해야 합니다. 알루미늄 또는 판금으로 만든 광고 철탑은 정사각형을 형성하기 위해 함께 결합된 여러 개별 부품으로 구성됩니다. 뒷벽을 조립하는 후속 공정은 사각형 주탑을 180° 돌리는 데 최소 2~4명의 작업자가 필요하여 매우 지루했습니다. 이것은 후면 패널에 필요한 전자 장치를 장착하는 유일한 방법입니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Box는 부담을 줄이고 인력을 절약하기 위해 구입했습니다. 이 장치는 알루미늄의 끝없는 회전 또는 정사각형 광고 철탑의 회전에 적합합니다. 2,500 x 2,500mm 크기는 이제 두 명의 직원만 있으면 됩니다. 리프팅 장치의 그립 암은 쉽고 무단계로 조정할 수 있으며 120kg의 무게를 가진 파일런은 쉽게 회전하고 끝없이 회전할 수 있습니다. 진공 리프팅 장치 VacuMaster Box가 가동된 이후 질병으로 인한 직원의 부재는 과거의 일이 되어 직원과 회사의 완전한 만족을 보장합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.