Schmalz

Manipolazione manuale • Metallo / Lamiera • Fogli di lamiera • Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per il carico ergonomico di un centro di lavorazione laser

Per la lavorazione, i singoli lastre in metallo devono posizionare sulla macchina. Poiché le lastre in metallo sono molto grandi, pesanti e poco maneggevoli, questo lavoro richiedeva numerosi collaboratori. Fu necessario trovare una soluzione per rendere il processo lavorativo più efficiente e diminuire il personale. La risposta furono i dispositivi di sollevamento a vuoto di Schmalz.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic di Schmalz è dimensionato per carichi fino a 500 kg. La possibilità di spostare la traversa trasversale in modo semplice e senza graffi, consente l'adeguamento individuale a tutti i tipi di piastre metalliche. A seconda della struttura e della misura del pezzo, sono disponibili di verse piastre di aspirazione. La gru girevole a colonna SK di Schmalz garantisce la massima flessibilità con la sua portata di 650 kg e consente lo svolgimento del lavoro da parte di una sola persona, completando il sistema di movimentazione.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello