Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Vacuümhefinrichting VacuMaster Basic voor het beladen en ontladen van een laserbewerkingscentrum van TRUMPF

De hoge machine-uren van het laserbewerkingscentrum maken productief laden en ontladen van de platen onontbeerlijk. Er moet ook rekening worden gehouden met het ergonomische ontwerp van het manuele proces. In samenwerking biedt Schmalz een speciale laadeenheid voor de Trumpf 1030 aan, bestaande uit een vacuümhefinrichting incl. kettingtakel en een kolomzwenkkraan.

De vacuümheffer VacuMaster Basic is bijzonder geschikt voor het hanteren van metalen platen. De hefinrichting is uitgerust met acht zuigplaten. Deze houden het werkstuk zachtjes vast en laten geen sporen na. De aanzuigplaten kunnen via een dwarsbalk aan de grootte van het werkstuk worden aangepast. De bedieningshendel maakt ergonomisch werken mogelijk. Een waarschuwingsinrichting waarschuwt de gebruiker met een geluidssignaal wanneer het vacuüm te laag is of in geval van stroomuitval. Dit zorgt voor maximale veiligheid tijdens het gehele verwerkingsproces. De extreme robuustheid van de hefinrichting garandeert een lange levensduur. De kolomzwenkkraan is rechtstreeks op het Trumpf-laserbewerkingscentrum gemonteerd. Dit garandeert gemakkelijk laden en lossen van het bewerkingscentrum. De vacuümhefinrichting en de op kolommen gemonteerde zwenkkraan hebben het laden en lossen productief en ergonomisch gemaakt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.